请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320VC5507 主题中讨论的其他器件: SM320VC5507-EP、 TMS320VC5509A
您好!
我认为 TMS320VC5507、TMS30VC5509和 SM320VC5507数据表中存在类似的错误、文献编号 SPRS244J、SPRS163H、 SPRS613。
如图所示、下面的16位数据读取总线[BB]连接到指令缓冲单元。
这显然是错误的。
我在下一幅图像中进行校正。
其他成员对此有何看法?