This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:设计查询

Guru**** 2603285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X, AM5728, SN75LVCP412A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640256/tmdsevm572x-design-queries

器件型号:TMDSEVM572X
主题中讨论的其他器件: AM5728SN75LVCP412A

尊敬的 TI 支持:

我们拥有 AM5728评估套件(TMDSEVM572X)、此外、我们还打算基于 EVM 原理图制作定制电路板。 关于这些问题、我们将感谢您提出以下问题、

应用背景

 我们在 AM5728处理器中持续运行视频分析应用。 我们打算通过 AM5728的多路复用器以太网端口接收来自2个 X IP 摄像机的图像数据、因此 DSP 和两个 ARM 内核都将以高 OPP 运行。 除此之外、我们的应用中还有一些其他外设、除上述外、这些外设还将持续运行。 使用功耗估算扩展表可得到大约14.5W 的处理器功耗。 我还介绍了 TI 热效应注意事项应用手册。

查询、

1.在适当散热器和风扇的情况下消耗14W 的功率是否实际可行,使结温保持在90'C 以下? 如果是、TI 能否提供实现此目标的一些指导、并可能提供可在这方面帮助我们的处理器散热器制造商的参考?

2. BTW、在评估板中同时启用两个 DSP、两个 MPU、两个 IPU、IVA 内核的高 OPP 是否可行? 如果可行、建议 TI 运行评估板(带散热器+风扇)、并启用上述部分。 假设环境温度为25°C

3.出于我们的定制设计目的,是否可以在不使用 MUX IC PI2DBS212和 SN75LVCP412A 的情况下通过0.01uF 电容器使用直接 SATA 端口?

4、我们不需要 PCIe 接口、是否可以移除差分时钟 IC CDCM9102RHLR、并使两个以太网端口在 AM5728的某些内部时钟上以1千兆位的速度工作?

谢谢、

Jagdish

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    3.如果您不需要多路复用器 IC,则可以将其卸下。 SN75LVCP412A 是一款 SATA 转接驱动器、您完全可以根据自己的用例决定是否需要该驱动器。
    4.以太网端口不由 CDCM9102RHLR 计时。

    我已要求工厂团队就其他问题发表意见。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的回答。

    我认为 SN75LVCP412A 是转接驱动器、用于补偿多路复用器开关中的损耗。 我们之所以要求支持、是因为我们不使用多路复用器、而使用其他处理器的一些旧设计通过0.01uF 电容器实现直接连接。

    总之、我想了解 TI 在使用此 IC 时不使用 MUX 的个人观点。 如果有建议、我们将使用此方法。

    请提供建议。

    谢谢、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish、您好、让我们看看我是否能帮您解决问题!  

    1) 1)我想查看您的功耗估算电子表格。 14W 是一个非常高的估计值。 实际功率很可能低于7W。 我们没有散热器合作伙伴或参考合作伙伴。 我知道的一家公司是  。 您已经阅读了散热注意事项应用手册、该分析中使用的散热器是 CTS BDN10-3cb/A01、这一点很好

    2) 2)请参阅表5-3、了解 OPP 的最大加电小时数。 这要视您的要求而定、您希望达到的目标是什么。 这些电路板通常仅用于在室温下进行短期评估。

    3) 3)根据此文档、最大布线长度为3500 mil。 如果您的 SATA 设备离芯片太远、则可能需要它。  

    4)应该正常。 一个25MHz 示波器已经专门用于以太网 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    1.感谢您的回答。 请查找随附的电子表格。 散热应用手册中给出的功耗不建议两个 DSP 内核、IPU 内核是否都在工作。 如前所述、我们的应用将持续扫描来自以太网端口的图像数据、对数据运行视频分析算法、并通过其他以太网端口上传数据。 我们预计 MPU 和 DSP 内核等都需要全速运行(OPP 对于所有内核都是高电平)、并且将被完全占用(>90%的负载)、因此功率分布表中已分配了相关负载。  

    除上述内核外、还需要 SATA、USB、SPI、I2C 和 UART 外设持续工作、因此我刚刚添加了我们在应用中所需的内容、功耗超过14W。 如果可以计划任何优化/假设、请查看此扩展表并提供进一步的建议。

    实际上、我看到了 POH 表、我们希望保持温度接近90'C (对于+105'C 器件)、上面提到的外设和内核同时工作。 产品范围为-40'C 至+60'C、因此只有30'C 的裕度才能保持90'C 的结温。 这里可能需要大型散热器和风扇。

    好的、我们将保留转接驱动器 IC。

    4.好的。

    谢谢、

    Jagdish

    e2e.ti.com/.../AM572x_5F00_Power_5F00_Spreadsheet_5F00_v1p4p1.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您能否更新上述电子邮件。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您能回答我们的问题吗?  

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持:

    是否有人可以回答我们的问题而不是艾哈迈德。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已查看您的电子表格设置。 两个 GMAC 的 I/O 频率都设置为比器件支持的最大频率高得多。 当它更改为器件在1Gbps 时支持的最大频率125MHz 时、总功耗从14547mW 降至10752mW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kshin、

    好的、让我们看看10.7W 的数字、现在您能回答我们的以下问题吗?

    1.您是否认为这种大功率实际上可以管理、如果是 、请在这方面提供一些指导、例如保留2个风扇、一个用于处理器、另一个用于排气等。

      我们希望在最高环境温度+60'C 时结芯片温度接近90'C、以保持所需的 POH。

    BTW、如果器件不支持 GMAC 的频率、您认为是否必须在工作表中进行一些限制检查以使用户输入不切实际的数据?

    等待您的回复。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jagdish
    我看到,Shin 已经答复了你以前的帖子,很抱歉艾哈迈德因意外问题而不能任职。

    关于您的热设计后续问题-我们实际上无法提供有关如何设计热系统的其他指导
    因为它实际上取决于您的终端系统板设计、外壳、环境、使用散热器/风扇的能力与外壳/散热片或其他设备的能力。

    为了帮助您进一步了解、我们在 EVM 上执行了以下简单的热特性

    www.tij.co.jp/.../sprac53.pdf

    本应用手册的最后一页具有~10W 的用例、您可以看到在没有散热器、散热器(不是最佳散热器)、散热器和风扇的情况下、要连接的环境是什么。 希望这能为您提供一些额外的指导。

    关于反馈向 PET 添加更多限制的问题、这是一个好建议、但我们通常不会这样做、因为如果数据表参数发生变化、很难保持这种情况。 该工具中可以添加许多检查和平衡、但这会增加工具及其维护的复杂性。 我们将在未来考虑您的反馈。

    另请注意,如果您的电路板/电源/终端应用设计非常灵活,您还可以考虑主要使用1.8V IO 而不是3.3V IO,则您会看到这种情况,可以为相关接口节省额外的功耗(我知道以太网等接口可能不是常见的选择)。

    如果您有任何后续问题、请告知我们。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    =>感谢您的回答、实际上我在将我们的问题发布给 TI 之前仔细查看了散热文档、因此我希望能够有一些方向可以工作、例如仅使用更大的散热器或散热器+风扇等、而不是设计细节。 因此、如果您能提出更好的建议、

    =>除此之外、我们还有几个类似的查询

    A.在热应用文档中、双核 Dhrystone 应用(OPP_HIGH)在60'C 环境下显示大约8200W。 两个 DSP 内核都在这种情况下运行、还是不包含在这种计算中? 请您澄清一下。

    b. AM5728的处理规格为60fps。 指定为1500MHz、1000MHz 等时的 OPP 频率是多少? 实际上、我想了解我们是否可以降低工作频率、使性能保持相似或降级更低、并降低热耗散。 例如、 AM5728在1000MHz 时是否支持60fps?

    c. 假设两个 ARM 内核利用率均为50%、两个 DSP 内核利用率均为90%、则 AM5728将支持多少 fps。 您可以假设没有任何其他应用仅运行纯帧处理。  

    我知道确切的数字将很困难、但可以提供一些指令值、这将非常有用。

    谢谢、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    请您回答我在12月6日提出的问题

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jagdish
    很抱歉耽误你的答复

    您的查询
    >=>感谢您的回答、实际上我在将我们的问题发布给 TI 之前仔细查看了散热文档、因此我希望能够找到一些方向、例如仅使用更大的散热器或散热器+风扇等、而不是设计细节。 因此、如果您能提出更好的建议、

    很抱歉、我不理解您的请求。 您希望我们提供什么建议? 应用的散热技术需要了解您的电路板尺寸、层数、处理器方向、电路板是否在外壳内、它暴露在典型环境温度、您的应用具有的空间和价格预算、 无论您是可以在解决方案中放置风扇、还是只需要依赖散热器和机箱。
    因此,我要重申,这可能是你需要根据各种因素作出决定的事情。 如果我在这里遗漏了一些东西、请告诉我。
    如果您正在寻找其他散热器建议、我们即将推出的 AM572x EVM 将提供以下内容
    www.digikey.com/.../1284952
    同样、对于我们来说、EVM 不是最终产品、它没有外壳、通常需要在标称温度条件下运行、因此我们所做的选择可能不会直接适用于您的最终产品。


    以了解其他问题
    a)对于双 Dhrystone 测试,DSP 处于空闲状态。 无活动
    b)为此、您可以将另一个查询发布为单独的帖子。 我认为这最好由软件团队解决。 我想重申、在1500 MHz 时、PoH 配置文件不同、因此请注意您的终端应用。 有关 POH 的详细信息、请参见数据表。
    c)这将很难按预期量化。 100% ARM 利用率的简单定义是 ARM 执行 Dhrystone、而100% DSP 利用率是执行 IPC 8的 DSP。 即使是最优化的视频编解码器、任何 IPC 的值也通常小于4。 因此、我认为70%的 ARM 和50%的 DSP 利用率从功率分布来看是可以的、但从每秒帧数的角度来看、这并不是一个直接转换到它的含义。

    希望这对一些人有所帮助。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢您的回答。 是的、我指的是我们应用的一些方向性指南(不详细)。 好的、我们将针对我们的应用进行解决。

    b.好的、我们将在软件部分发布此查询。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagdish 听起来不错。
    下面是一些有关散热讨论的其他帖子、您可能会发现这些帖子很有用、也可能会导致您有更多后续问题

    e2e.ti.com/.../2385602
    e2e.ti.com/.../2029915

    在新帖子上发布问题 b 时、请务必进一步阐明摄像机分辨率、编解码器等

    如果您有其他问题、请告知我们。 我计划将其标记为已解决、但可以根据需要在此处或新主题上发布后续问题。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢您提供有用的建议。 我们将在发布 b.时谨慎行事。是的、我们一定会询问您更多问题。

    此致、

    Jagdish