主题中讨论的其他器件: AM5728、 SN75LVCP412A
尊敬的 TI 支持:
我们拥有 AM5728评估套件(TMDSEVM572X)、此外、我们还打算基于 EVM 原理图制作定制电路板。 关于这些问题、我们将感谢您提出以下问题、
应用背景
我们在 AM5728处理器中持续运行视频分析应用。 我们打算通过 AM5728的多路复用器以太网端口接收来自2个 X IP 摄像机的图像数据、因此 DSP 和两个 ARM 内核都将以高 OPP 运行。 除此之外、我们的应用中还有一些其他外设、除上述外、这些外设还将持续运行。 使用功耗估算扩展表可得到大约14.5W 的处理器功耗。 我还介绍了 TI 热效应注意事项应用手册。
查询、
1.在适当散热器和风扇的情况下消耗14W 的功率是否实际可行,使结温保持在90'C 以下? 如果是、TI 能否提供实现此目标的一些指导、并可能提供可在这方面帮助我们的处理器散热器制造商的参考?
2. BTW、在评估板中同时启用两个 DSP、两个 MPU、两个 IPU、IVA 内核的高 OPP 是否可行? 如果可行、建议 TI 运行评估板(带散热器+风扇)、并启用上述部分。 假设环境温度为25°C
3.出于我们的定制设计目的,是否可以在不使用 MUX IC PI2DBS212和 SN75LVCP412A 的情况下通过0.01uF 电容器使用直接 SATA 端口?
4、我们不需要 PCIe 接口、是否可以移除差分时钟 IC CDCM9102RHLR、并使两个以太网端口在 AM5728的某些内部时钟上以1千兆位的速度工作?
谢谢、
Jagdish