您好!
主芯片:am3354。
在硬件上使用 USB0。
SDK: ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-03.03.00.04-Linux-x86-Install.bin
将卡编译为 AM335x-bonebblack.dTB
USB0器件树配置如下(AM335x-bonebblack.dts):
USB{(&D)
状态="正常";
};
&USB_CTRL_mod{
状态="正常";
};
usb0{(&U)
状态="正常";
DR_MODE ="外设";
};
USB1{(&S)
状态="正常";
DR_MODE ="外设";
};
在 am3354上电:后
root@AM335x-EVM:~# modprobe g_serial
[52.009994] g_serial 小工具:小工具 Serial v2.4
[52.014586] g_serial 小工具:g_serial 就绪
root@AM335x-EVM:~# ls -l /dev/ttyGS
ttyGS0 ttyGS1
将 USB0连接到 Win7系统时、Win7系统不显示 Gadget Seria 驱动程序。
相同的硬件和器件树配置、将 SDK 放入 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04-linux-x86-Install.bin、Win7系统显示了 Gadget Seria 驱动程序、如下所示。
出于某种原因、我需要使用 RT3.3 SDK。
Win7中的 RT 3.3 SDK 如何识别 Gadget Seria 驱动 程序?
为什么3.3 SDK 可以、RT3.3 SDK 不能?
BR