请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM385 你好!
我将 IPNC RDK 3.8与定制板配合使用。
我需要将一些图形输出到连接到 DVO1的 LCD 显示屏。 因此、我不需要使用 HDMI。
那么、我的问题是-如何在没有 HDMI 的情况下配置 DVO1?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我将 IPNC RDK 3.8与定制板配合使用。
我需要将一些图形输出到连接到 DVO1的 LCD 显示屏。 因此、我不需要使用 HDMI。
那么、我的问题是-如何在没有 HDMI 的情况下配置 DVO1?