This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:如何在没有 HDMI 的情况下使用 DVO1

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643068/dm385-how-to-use-dvo1-without-hdmi

器件型号:DM385

你好!

我将 IPNC RDK 3.8与定制板配合使用。

我需要将一些图形输出到连接到 DVO1的 LCD 显示屏。 因此、我不需要使用 HDMI。

那么、我的问题是-如何在没有 HDMI 的情况下配置 DVO1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、没有响应...

    我不知道这种方法是否完全正确、但我在没有 HDMI 的情况下成功使用了 DVO1。
    不要从 Linux 端加载 ti811xxhdmi.ko。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、VENC 输出到两个端口、但如果您不启用 HDMI、输出将仅在 DVO1上可用。

    Rgds、
    Brijesh