This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:AM335x 变热

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1185680/am3354-am335x-gets-hot

器件型号:AM3354

你好

我对 AM335x 有问题、我不确定这是否是提问的正确地方。

我有一个基于 AM335x 的开发板、该开发板工作了几天、但突然它卡住了、当我检查温度时、它是如此之热、它消耗的电流为 aroun 400mA、

我想知道您是否知道导致此问题的原因、

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "卡住"是什么意思?

    器件上运行的软件是什么?

    "太热"是什么意思?

    您要测量的电流的电压是多少?

    是否要提供任何其他调试信息?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick

    我的意思是、它不再响应、而是网络或日志或其他任何内容、我想、由于它关闭 CPU 的温度、它会停止响应。

    2- Linux 上运行了自定义网络应用程序

    3分热我是说它太热了以至于我甚至都不能触摸它

    4 -输入电压为24V、电路板在正常情况下消耗的电流约为100mA、但当发生该问题时、电流 上升  至300A

    我没有其他线索。 我的问题是、这可能是由电涌引起的、还是可能是错误的上拉、下拉导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    您能不能帮助我们了解您使用的开发板。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    它是一个定制开发板、我需要知道什么原因会导致 am3354过热并消耗电流、使 GPIO 端口烧断?或 DTS 错误定义等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的备注。  

    由于我不熟悉架构、我建议您查找会影响任何器件 IO 的电源故障、例如过压或瞬态。

    电路板是否正常工作?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是,但根据我以前的经验,如果我不想与它合作,所汲取的电流不断增加,达到 am3354完全爆炸的程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    谢谢。 您可能需要检查电源轨、如果您有测量电流的准备、这将有助于隔离电源轨随电流变化的情况。

    请检查包括装配体在内的设计。

    此致、

    Sreenivasa