你好
我对 AM335x 有问题、我不确定这是否是提问的正确地方。
我有一个基于 AM335x 的开发板、该开发板工作了几天、但突然它卡住了、当我检查温度时、它是如此之热、它消耗的电流为 aroun 400mA、
我想知道您是否知道导致此问题的原因、
最好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Nick
我的意思是、它不再响应、而是网络或日志或其他任何内容、我想、由于它关闭 CPU 的温度、它会停止响应。
2- Linux 上运行了自定义网络应用程序
3分热我是说它太热了以至于我甚至都不能触摸它
4 -输入电压为24V、电路板在正常情况下消耗的电流约为100mA、但当发生该问题时、电流 上升 至300A
我没有其他线索。 我的问题是、这可能是由电涌引起的、还是可能是错误的上拉、下拉导致的?
您能不能帮助我们了解您使用的开发板。
此致、
Sreenivasa
感谢您的备注。
由于我不熟悉架构、我建议您查找会影响任何器件 IO 的电源故障、例如过压或瞬态。
电路板是否正常工作?
此致、
Sreenivasa
谢谢。 您可能需要检查电源轨、如果您有测量电流的准备、这将有助于隔离电源轨随电流变化的情况。
请检查包括装配体在内的设计。
此致、
Sreenivasa