工具/软件:Linux
大家好、
我们将 SOM 与 AM335x 处理器配合使用。载板是定制的。引导过程已完成。
我们将在引导序列中获得 g_ether 准备就绪。
但是、当我们连接以太网电缆时、我们看不到 dmesg.link 的任何情况都没有出现。
我已在/etc/network/interfaces 中创建 eth0 DHCP
正在启动网络接口...
RTNETLINK 回答:存在文件
udhcpc (v1.20.2)已启动
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
不租赁、失败
[16.134857] net eth1: cpsw phy found : id is : 0x7c0f1.
udhcpc (v1.20.2)已启动
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
不租赁、失败
这些是引导期间的响应行。与通过 "ifup eth0"启动 eth0时发现的响应相同。
什么可能是问题?驱动程序层是否存在问题?我还应该做什么?
相同的 BSP 图像适用于同一 SOM 系列的 EVM。在 EVM 以太网中、
是否有人能解释“[16.134857] net eth1: cpsw phy found : id is : 0x7c0F1?”行的含义????