This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM335x 上的以太网未启动

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/643105/linux-ethernet-not-getting-up-on-am335x

工具/软件:Linux

大家好、

我们将 SOM 与 AM335x 处理器配合使用。载板是定制的。引导过程已完成。

我们将在引导序列中获得 g_ether 准备就绪。

但是、当我们连接以太网电缆时、我们看不到 dmesg.link 的任何情况都没有出现。

我已在/etc/network/interfaces 中创建 eth0 DHCP

正在启动网络接口...
RTNETLINK 回答:存在文件
udhcpc (v1.20.2)已启动
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
不租赁、失败
[16.134857]  net eth1: cpsw phy found : id is : 0x7c0f1.
udhcpc (v1.20.2)已启动
正在发送发现...
正在发送发现...
正在发送发现...
不租赁、失败

这些是引导期间的响应行。与通过 "ifup eth0"启动 eth0时发现的响应相同。

什么可能是问题?驱动程序层是否存在问题?我还应该做什么?

相同的 BSP 图像适用于同一 SOM 系列的 EVM。在 EVM 以太网中、

是否有人能解释“[16.134857]  net eth1: cpsw phy found : id is : 0x7c0F1?”行的含义????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此 SOM 是什么?您使用的是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 Phytec Wega bopard.linux 的 som,它是 Linux-3.2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请联系 Phytec 获取支持。 这些是 TI 不支持的第三方电路板和软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢