工具/软件:Linux
您好!
我们正在研究 TI 提供的语音识别演示、我们在构建修改后的 tlesr 引擎时遇到了问题。 我们按照说明 将 sourcese 文件复制到 Ubuntu PC。
然后、我们在执行命令$make LinuxDebugGnu 时遇到问题。 执行命令后、终端显示:
/usr/bin/ld:找不到-lTIesrFA_ALSA
收集2:LD 返回1
maked[3]:***[./../Dist/LinuxDebugGnu/bin/testtiesrfa 错误1.
make[3]:正在离开目录`/home/lab521桌面/TIesr_src/TIesr_model_build/TIesrFA/TestTIesrFA'
maked[2]:***[.build-conf]错误2.
make[2]:正在离开目录`/home/lab521桌面/TIesr_src/TIesr_model_build/TIesrFA/TestTIesrFA'
maked[1]:***[.build-impl]错误2.
make[1]:正在离开目录`/home/lab521桌面/TIesr_src/TIesr_model_build/TIesrFA/TestTIesrFA'
制造:***[TestTIesrFA]错误2.
lab521@lab521-virtual-machine:~桌面 μ C/m Ω/TIesr_src/TIesr_model_build$
是否有人遇到过此问题? 您是如何解决的?