This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDX5535EZDSP:在自定义触发短语的同时构建修改后的 tlesr 引擎

Guru**** 2599805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642722/linux-tmdx5535ezdsp-building-the-modified-tlesr-engine-while-customizing-the-trigger-phrase

器件型号:TMDX5535EZDSP

工具/软件:Linux

您好!

   我们正在研究 TI 提供的语音识别演示、我们在构建修改后的 tlesr 引擎时遇到了问题。 我们按照说明 将 sourcese 文件复制到 Ubuntu PC。

然后、我们在执行命令$make LinuxDebugGnu 时遇到问题。 执行命令后、终端显示:

/usr/bin/ld:找不到-lTIesrFA_ALSA
收集2:LD 返回1
maked[3]:***[./../Dist/LinuxDebugGnu/bin/testtiesrfa 错误1.
make[3]:正在离开目录`/home/lab521桌面/TIesr_src/TIesr_model_build/TIesrFA/TestTIesrFA'
maked[2]:***[.build-conf]错误2.
make[2]:正在离开目录`/home/lab521桌面/TIesr_src/TIesr_model_build/TIesrFA/TestTIesrFA'
maked[1]:***[.build-impl]错误2.
make[1]:正在离开目录`/home/lab521桌面/TIesr_src/TIesr_model_build/TIesrFA/TestTIesrFA'
制造:***[TestTIesrFA]错误2.
lab521@lab521-virtual-machine:~桌面 μ C/m Ω/TIesr_src/TIesr_model_build$

   是否有人遇到过此问题? 您是如何解决的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    请发布您正在使用的 SDK 版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    我们使用的 CCS 版本为6.2.0。 Ubuntu 的版本为12.04 LTS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否编译并创建了您的 TIesrFA_ALSA 库? 请检查一下。 TESTTIesrFA 取决于 TIesrFA_ALSA.SO。 确保其已生成。
    此致、
    Giri