This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6636K2H:Syslib 4.0.3迁移指南

Guru**** 2596205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642574/tci6636k2h-syslib-4-0-3-migration-guide

器件型号:TCI6636K2H

您好!

我正在尝试将我的 L2代码从 syslib 3.0.9移植到 syslib 4.0.3。

是否有任何迁移过程文档可用于此操作。 如果是、您可以分享。

如果没有、您是否有任何建议可以实现相同的效果。

谢谢、此致

Gautam Shah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    我不知道迁移指南。 最好的办法是用双幻灯片来了解发生了什么变化。

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dave:
    感谢您的回答。 我会尽力而为:)。

    谢谢、此致
    Gautam Shah