请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6636K2H 您好!
我正在尝试将我的 L2代码从 syslib 3.0.9移植到 syslib 4.0.3。
是否有任何迁移过程文档可用于此操作。 如果是、您可以分享。
如果没有、您是否有任何建议可以实现相同的效果。
谢谢、此致
Gautam Shah
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试将我的 L2代码从 syslib 3.0.9移植到 syslib 4.0.3。
是否有任何迁移过程文档可用于此操作。 如果是、您可以分享。
如果没有、您是否有任何建议可以实现相同的效果。
谢谢、此致
Gautam Shah