This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H14:CCS/66AK2H14

Guru**** 2961630 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649649/ccs-66ak2h14-ccs-66ak2h14

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件:66AK2H12

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

IAM 使用 CCSV6.1.3和 ti-processor-sdk-rtos-k2hk EVM-03.02.00.05-Windows-x86-64安装。

在构建 EEPROM 测试示例时、IAM 出现以下错误

我已包括头文件。 我已附上我的来源 code.e2e.ti.com/.../0081.main.c

请帮助我解决这些错误。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请阐明您尝试构建的确切测试项目是 I2C_BasicExample_K2H_EVM_c66xExampleProject 还是 I2C_BasicExample_K2H_EVM_c66xTestProject 或其他什么?

    编译错误显示您没有链接硼、I2C、UART 库、您是否将它们放入.cfg 文件中?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,谢谢
    我正在尝试构建 C:\ti\pdk_k2hk _4_0_4\packages/ti\drv\i2c\test\EEPROM_read\src
    我不知道如何在.cfg 文件中添加电路板、I2C 和 UART。
    请帮我解决这个问题
    此致,
    Mahima shanbag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请按照 processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK 操作、使用脚本创建 I2C 测试 CCS 项目。 cfg 包含请求的库。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议

    我已经完成了链接

    我给出 gmake i2c_clean 时

    (三

    C:\ti\pdk_k2hk _4_0_4\packages/gmake i2c_clean

    gmake -C ./ti/drv/i2c 清理

    gmake[1]:输入目录`C:/ti/pdk_k2hk_4_0_4/packages/ti/drv/i2c

    gmake clear_libcore SOC=K2H

    Process_begin:CreateProcess (C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core\gmake.exe、gmake clear_libcore SOC=K2H、...) 失败。

    make (e=234):提供更多数据。

    gmaking[1]:***[K2H_lclear]错误234

    gmake[1]:离开目录`C:/ti/pdk_k2hk_4_0_4/packages/ti/drv/i2c

    gmake:***[i2c_clear]错误2.

    C:\ti\pdk_k2hk _4_0_4\packages/>

    pdkprojectceate.bat

    C:\ti\pdk_k2hk _4_0_4\packages > pdkProjectCreate.bat k2h 所有小 i2c 示例 arm

    ========================================================================================================================================================

    配置:

     SoC       : K2H

     电路板       :全部

     字节序      : 小

     模块      : i2c

     处理器   : 示例

     pdk_short_name : arm

    ========================================================================================================================================================

    正在检查配置...

    错误:处理器(示例)无效

    正在退出...

    ========================================================================================================================================================

    C:\ti\pdk_k2hk _4_0_4\packages/>

    当我尝试在 C:\ti\pdk_k2hk _4_0_4\packages/ti\drv\i2c\test\src 中导入工程时

    请帮我解决错误、但我没有获得有关如何添加 I2C .cfg 文件的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您不需要 gmake i2c_clean、除非要重建 i2c 库。

    第二、请下载最新的 Processor SDK 4.1并尝试。 对于早期版本、创建工程的语法略有不同。

    如果您使用的是4.0.4或4.0.5、

    C:\ti\pdk_k2hk _4_0_5\packages >pdkProjectCreate.bat K2H all Little i2c arm

    ========================================================================================================================================================

    配置:

     SoC       : K2H

     电路板       :全部

     字节序      : 小

     模块      : i2c

     处理器   : ARM

     pdk_short_name : C:\ti\pd0581~1\packages/

    ========================================================================================================================================================

    正在检查配置...

    完成

    ========================================================================================================================================================

     PDK_PARTNO     TCI6636

     pdk_Eclipse_ID  :com.ti.pdk.k2hk

     RTSC_platform_name:ti.platforms.evmTCI6636K2H

     rtsc_target    :gnu.targets.arm.A15F

     CCS_DEVICE     :"Cortex A.66AK2H12"

    (小部分

    在 PDK 中检测所有工程并将其导入工作区 C:\ti\PD0581~1.

    \packages\\MyExampleProjects

    检测到的测试项目:I2C_BasicExample_K2H_armExampleProject

    --------------------------------------------------

    正在创建项目'I2C_BasicExample_K2H_armExampleProject'...

    完成!

    正在复制 macro.ini

        已复制1个文件。

    检测到的测试项目:I2C_BasicExample_K2H_armTestProject

    --------------------------------------------------

    正在创建项目'I2C_BasicExample_K2H_armTestProject'...

    完成!

    正在复制 macro.ini

        已复制1个文件。

    未检测到工程

    项目生成完成

    (小部分

    C:\ti\pdk_k2hk _4_0_5\packages/>

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已经安装了新版本的 SDK ti-processor-sdk-rtos-k2hk-evm-04.01.00.06-Windows-x86-64安装、并尝试运行 copmmand

    C:\ti\pdk_k2hk _4_0_7\packages >pdkProjectCreate.bat K2H all Little i2c arm
    ========================================================================================================================================================
    配置:
    SoC :K2H
    电路板 :全部
    字节序 :小
    模块 :i2c
    project_type:arm
    处理器 :ARM
    pdk_short_name:C:\ti\pdk_k2~2\packages/
    ========================================================================================================================================================
    正在检查配置...
    错误:项目类型(ARM)无效
    正在退出...
    ========================================================================================================================================================

    C:\ti\pdk_k2hk _4_0_7\packages/>


    我无法找到出错的地方。 请帮我解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用:pdkProjectCreate.bat K2H all Little i2c all arm

    请参阅  

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢 Eric。

    pdkProjectCreate.bat K2H all Little i2c 适用于  I2C 的所有 ARM、并创建项目。

    但是、当我向 pdkProjectCreate.bat K2H 提供所有小的 hynk 所有 ARM 时  、它不 会给我任何错误、但同时也不会创建项目。 我已附加屏幕快照。

     

    请帮我解决这个问题。


    谢谢、此致、

    Mahima Shanbag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 K2H 上的超链接、没有 ARM 示例项目。 您需要使用 pdkProjectCreate.bat k2h all Little hyplnk all DSP。

    此致、Eric