This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR SI 分析问题

Guru**** 2890720 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651817/am3352-ddr-si-analysis-questions

器件型号:AM3352

大家好、

我想知道如何使用 AM3352 (ZCZ 封装)的 IBIS 模型进行信号完整性分析。

在② μ s 的条件下进行信号完整性分析时、不符合 JEDEC 标准。

哪种方法适合在①和②中进行信号完整性分析?

①仅采用 ZCZ 封装的 DQS 和 DQS_N 差分信号的信号完整性分析结果。

②采用 ZCZ 封装的 DQS 和 DQS_N 差分信号以及数据总线 DQ0至 DQ7的信号完整性分析结果。

不符合标准的 JEDEC 是750mV±150mV 的以下条件。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IBIS 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的回复因圣诞节假期而延迟、我们会尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 IBIS 专家、但我在过去遇到过类似的情况、在这些情况下、建模工具认为存在与 VIX 相关的问题。  最后,这是一个建模缺陷,而不是一个实际问题。  AM335x 的设计可确保交叉点在器件边界处位置良好。  只要符合我们的布线规则、您就会满足 JEDEC VIX 规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BraD-San、您好!

    我有一个新问题。

    我阅读了以下句子、并认为在使用 DDR3点对点拓扑时需要进行信号完整性分析。

    但是、根据布线规则、可以满足 JEDEC 要求、因此无需进行信号完整性分析。

    这种认可是否正确?

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “信号完整性”分析与波形的形状、过冲/下冲量等有关 IBIS 模型适用于此目的。 您的 VIX 测量不会落入该桶中。 一旦您开始查看信号之间的相对计时、现在您将进行无效的计时分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我了解信号完整性分析是合适的。

    那么、我将返回到此主题的第一个问题。

    当我② SI 分析时、哪一种方法是正确的方法①和?

    1. 仅采用 ZCZ 封装的 DQS 和 DQS_N 差分信号的信号完整性分析结果。
    2. 采用 ZCZ 封装的 DQS 和 DQS_N 差分信号以及数据总线 DQ0至 DQ7的信号完整性分析结果。

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您隔离查看每个信号(即不查看相对计时等)、#2就可以。

    请参阅此处的引脚映射:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/How_to_use_the_AM335x_IBIS_Models#Additional_Notes_on_ioctrl_Pin_Mapping

    对于该表中的每一行、您都能够控制驱动强度和压摆率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源 没有理由也不能对 ctrl/addr 信号建模...