This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:使用 MPU RAM

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641778/am4372-using-mpu-ram

器件型号:AM4372

大家好、

我想使用 MPU_RAM。

如果.text 被放置在 SRAM 中、那么我无法加载程序、如下所示。

我只连接并查看该存储器区域是"???"。

我想知道如何使用该区域。

 我的环境

  • CCSv7.2
  • 编译器:TI v16.9.3.LTS
  • GEL: evmam437x.gel
  • EVM:TMDSAM437X

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查以下寄存器
    PRCM_PRM_LDO_SRAM_MPU_CTRL 位8和9应为0
    PRCM_PM_MPU_PWRSTST、位5-4 = 0x3

    此外、您是否刚刚为电路板加电、连接 JTAG 并打开存储器窗口?
    您是否运行了任何 GEL 脚本?
    您是否正在使用安全设备?

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James - San、

    感谢你的答复。

    我还无法访问 RAM。

    [引用 user="JD">您能否检查以下寄存器
    PRCM_PRM_LDO_SRAM_MPU_CTRL 位8和9应为0
    PRCM_PM_MPU_PWRSTST、位5-4 = 0x3[/引用]

    我检查了寄存器、它遵循设置。

    PRCM_PRM_LDO_SRAM_MPU_CTRL 位8和9为0
    PRCM_PM_MPU_PWRSTST、位5-4 = 0x3

    [报价用户="JJD">此外、您是否刚刚为电路板加电、连接 JTAG 并打开存储器窗口?  [/报价]

    是。如上图所示。

    [引用 user="jd"]您是否运行了任何 GEL 脚本?

      我正在使用 evmam437x.gel、并且在加载程序之前正在运行 GEL。

    [引用用户="JD"]
    您是否正在使用安全设备?[/quot]

    我使用的是 GP 器件。

    我还需要什么?

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、James - San、

    有任何信息吗?

    感谢您提供的任何帮助。

    此致、

    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、PG1.2 (及更高版本)器件无法访问0x402F0000到0x402F4000之间的存储器。 请参阅图5-4

    ROM 使用此区域提供安全服务。

    此表下方的注释适用于 PG1.1。 ROM 已针对 PG1.2进行更改、现在使用更多的 RAM、这就是不可接受的原因。

    我将加强下表的注释,使之更清楚。

    谢谢、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James - San、

    感谢您的支持。

    我没有注意到、因为我是指存储器映射部分。

    此致、

    Sasaki