大家好、
我想使用 MPU_RAM。
如果.text 被放置在 SRAM 中、那么我无法加载程序、如下所示。
我只连接并查看该存储器区域是"???"。
我想知道如何使用该区域。
我的环境
- CCSv7.2
- 编译器:TI v16.9.3.LTS
- GEL: evmam437x.gel
- EVM:TMDSAM437X
此致、
Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想使用 MPU_RAM。
如果.text 被放置在 SRAM 中、那么我无法加载程序、如下所示。
我只连接并查看该存储器区域是"???"。
我想知道如何使用该区域。
我的环境
此致、
Sasaki
James - San、
感谢你的答复。
我还无法访问 RAM。
[引用 user="JD">您能否检查以下寄存器
PRCM_PRM_LDO_SRAM_MPU_CTRL 位8和9应为0
PRCM_PM_MPU_PWRSTST、位5-4 = 0x3[/引用]
我检查了寄存器、它遵循设置。
PRCM_PRM_LDO_SRAM_MPU_CTRL 位8和9为0
PRCM_PM_MPU_PWRSTST、位5-4 = 0x3
[报价用户="JJD">此外、您是否刚刚为电路板加电、连接 JTAG 并打开存储器窗口? [/报价]
是。如上图所示。
[引用 user="jd"]您是否运行了任何 GEL 脚本?
我正在使用 evmam437x.gel、并且在加载程序之前正在运行 GEL。
[引用用户="JD"]
您是否正在使用安全设备?[/quot]
我使用的是 GP 器件。
我还需要什么?
此致、
Sasaki