This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:我们是否在"Linux+ BIOS"以及 TDA2XX SOC?上支持 HDMI?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/644760/linux-do-we-have-support-of-hdmi-on-linux-bios-with-tda2xx-soc

主题中讨论的其他器件:TDA2

工具/软件:Linux

大家好、

我将"VSDK_03_01_00_00"版本的"VSDK"与 TDA2XX SOC 搭配使用、并能够为 "Linux + BIOS"平台成功构建"VSDK"。 之后、我尝试执行下面提到的用例。

"NullSrc +解码+显示"。 为了执行此用例、我已执行以下提到的步骤。

1.我使用 “设置”选项对“显示”和“捕获 ”进行了一些配置(在这里,我选择了“用于捕获的 HDMI 1080p60”和“用于显示的 HDMI 1080p60”)。

2.运行 "NullSrc +解码+显示"用例并使用"H.264 "编解码器。

3.在执行用例期间,我在控制台上得到了"断言(nullSrcLink_tsk.c|NullSrcLink_fillData|202)"。

我在某处读到 "Linux+ BIOS" 不支持 HDMI、我不确定 Linux 编译是这样的。

请有人澄清 这一点吗?

此致、

Anshul Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anshul:

    Linux 版本的 VisionSDK 支持 HDMI (3.01版中也添加了对 LCD 的支持)。
    您的问题看起来更像是读取输入文件时出现的问题。

    我邀请了 VisonSDK 专家来提供帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Yordan 是正确的。
    VSDK_03_01_00_00支持"BIOS 专用"和"Linux + BIOS"构建的 HDMI 显示。
    VSDK Linux+BIOS 中不支持 HDMI 捕获、此功能仅在仅 BIOS 版本中可用

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    感谢您的回答。

    因为您已确认 VSDK Linux+BIOS 中不支持 HDMI 捕获。 因此、在同一环境中、我们是否可以从"AVB"端口输入并在 HDMI 显示屏上查看输出。  

    此致、

    Anshul Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anshual
    是的、VSDK Linux+BIOS 支持 AVB 捕获和 HDMI 显示。
    请参阅 Linux 用户指南以构建二进制文件并设置 AVB

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    感谢您的参与。

    此致、

    Anshul Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    是否需要检查 在 VSDK_03_01_00_00上具有 Linux+BIOS 配置的"TDA3x"和"TDA2+" SoC 上是否支持 HDMI?

    谢谢、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    任何 TDAxx 上的 VISION SDK Linux (Linux+BIOS)都不支持 HDMI 捕获。
    TDA3x 和 TDA2x 支持 HDMI 功能、仅具有 VSDK BIOS 配置。 这在 VSDK_03_01_00_00中提供。
    对于 TDA2+、下一个 VSDK 版本 VSDK_03_02_00_00将支持 HDMI 捕获

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Shiju、这对您有所帮助。
    此致、
    穆罕默德