工具/软件:Linux
大家好、
我将"VSDK_03_01_00_00"版本的"VSDK"与 TDA2XX SOC 搭配使用、并能够为 "Linux + BIOS"平台成功构建"VSDK"。 之后、我尝试执行下面提到的用例。
"NullSrc +解码+显示"。 为了执行此用例、我已执行以下提到的步骤。
1.我使用 “设置”选项对“显示”和“捕获 ”进行了一些配置(在这里,我选择了“用于捕获的 HDMI 1080p60”和“用于显示的 HDMI 1080p60”)。
2.运行 "NullSrc +解码+显示"用例并使用"H.264 "编解码器。
3.在执行用例期间,我在控制台上得到了"断言(nullSrcLink_tsk.c|NullSrcLink_fillData|202)"。
我在某处读到 "Linux+ BIOS" 不支持 HDMI、我不确定 Linux 编译是这样的。
请有人澄清 这一点吗?
此致、
Anshul Jain。