This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:采用焊盘格式的设计文件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646061/am4378-design-files-in-pads-format

器件型号:AM4378

大家好,客户正在开发新的 AM4378,他们愿意使用 EVM 和入门套件的设计。

客户愿意在 Pads 中编辑设计...

-       它们具有 PADS Logic VX.1.1和 PADS Layout VX.1.1

  • PADS Logic 版本将仅导入版本7 - 10.5的 Orcad 原理图。
  •  PADS PCB 将只导入保存为.max 的 Orcad PCB 文件

1/我们最终是否有 用于 AM437x 的 EVM 和入门套件的原理图板和 PCB 文件?

2如果没有,我们可以提供一个 Orcad 原理图文件,版本为7-10.5 ,并提供格式为.max 的 Orcad PCB 文件?

谢谢

Nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    参考设计文件仅以原始格式提供、用于生成 EVM PCB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Biser。

    如果您以多种格式提供原理图和 PCB 布局文件、以便每个人都可以将其用作设计的起点、那将会非常棒。 这不是向我们提供它们的关键吗? 使用 Orcad 的人员有一个巨大的跃点、而其他人则需要尝试转换文件或从头开始。 在 AM437x Starterkit 页面上、您当前有742次 PCB 布局文件下载和643次原理图文件下载。 我想、下载文件的大部分人、如果不是大多数人、就无法使用这些文件。 如果/当我将文件转换为 PADS 文件时、我可以发布它们供其他人使用吗?

    在 AM437x 入门套件页面上、有7个设计文件、其中一个是原理图 ZIP 文件。 在 AM437x EVM 页面上、只有2个设计文件、没有原理图。 您能否发布 AM437x EVM 原理图 ZIP 文件?

    感谢您的帮助、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一点之前已经讨论过、官方立场是我们只提供用于制造真实 EVM 板的文件。 将这些文件转换为其他格式后、无法验证一切是否正确。

    AM437x GP EVM 原理图可从以下位置下载: processors.wiki.ti.com/.../AM437X_EVM_Boards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、

    好的。 您不想发布未经测试的内容、这是有道理的。

    我找到了一个能够导入原理图文件的较新版本电极板的人、但他无法导入布局(返修)文件。 他需要一个.max 文件。

    OrCAD 提供了输出 可导入 PADS 的.max 文件的选项。 您能否发布 AM437x EVM 和入门套件的.max 文件?

    这将是一个很大的帮助、因此我可以继续进行设计。

    谢谢、

    Bob