大家好,客户正在开发新的 AM4378,他们愿意使用 EVM 和入门套件的设计。
客户愿意在 Pads 中编辑设计...
- 它们具有 PADS Logic VX.1.1和 PADS Layout VX.1.1
- PADS Logic 版本将仅导入版本7 - 10.5的 Orcad 原理图。
- PADS PCB 将只导入保存为.max 的 Orcad PCB 文件
1/我们最终是否有 用于 AM437x 的 EVM 和入门套件的原理图板和 PCB 文件?
2如果没有,我们可以提供一个 Orcad 原理图文件,版本为7-10.5 ,并提供格式为.max 的 Orcad PCB 文件?
谢谢
Nico