主题中讨论的其他器件:TPS2553
大家好、
客户的 USB 设计。 客户测试当 USB 短路时、drvbus 将设置为低电平、它将禁用 tps2553。
客户问题:
AM335x 是否有寄存器来恢复这一状态、从而使 drvbus 再次变为高电平?
谢谢。
BR、
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经在 UART 控制台中进行了检查、它可以通过 UART 控制台正常工作。
您能为我提供有关如何解决问题的建议吗?
根据上面的原理图、
a)正常模式
当 USB 正常工作时、USB_DRVBUS1引脚被驱动至高电平。 5V 电压可输出到外部 USB 器件。
此外、USB_PowerOC 引脚已配置为输入 GPIO、但它不执行任何操作。
b)异常模式
当外部电源异常(例如电源短路或过流)时,USB_DRVBUS1引脚由 USB_VBUS1引脚自动关闭。 即使已消除外部电源问题、USB_DRVBUS1仍保持低电平。
因此,我们需要重新打开 USB_DRVBUS1引脚,通过 USB_PowerOC 引脚再次输出5V 电压?
但是、USB_DRVBUS1 直接由硬件控制、 我们在软件规格中没有找到任何有用的信息。
您能帮我们解决这个问题吗?
谢谢。
BTW、TI 建议使用此原理图、其他客户也应遇到此问题。