请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
大家好、
我们已经制作了用于双视频捕捉的定制板(vin3a 和 vin4a)。我们将 IOSET4用于 vin3a 和 IOSET3 vin4a、但是视频质量在这两种情况之间有所不同。vin3a 还可以、但 vin4a 不是很好、绿点(图片附在此处
)。在做了一些测试后、我发现了它 可能是 IO 时序的问题。我检查
并意识到我应该 根据时序模式配置正确的 A_delay 和 G_delay 值。我已经尝试 过 VIP2_4A_IOSET3_MANUAL1和 VIP2_4A_IOSET3_MANUAL2、但没有解决我的问题。我还尝试移动 e2e.ti.com/.../7851.mux_5F00_data.h,it中显示的正确 iocfg 延迟 问题如 vin4a。
那么、如何配置正确的 A_delay 和 G_delay 值?我是否应该根据我们自己设计的电路板进行任何更改?
对这一点的任何见解都将有帮助,抱歉我的英语不好,如果我的任何说法使你感到困惑,只让我 澄清。