This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:VIN4A I/O 时序模式问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642765/linux-am5728-vin4a-i-o-timing-modes-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我们已经制作了用于双视频捕捉的定制板(vin3a 和 vin4a)。我们将 IOSET4用于 vin3a 和 IOSET3 vin4a、但是视频质量在这两种情况之间有所不同。vin3a 还可以、但 vin4a 不是很好、绿点(图片附在此处 )。在做了一些测试后、我发现了它 可能是 IO 时序的问题。我检查   并意识到我应该 根据时序模式配置正确的 A_delay 和 G_delay 值。我已经尝试 过 VIP2_4A_IOSET3_MANUAL1和 VIP2_4A_IOSET3_MANUAL2、但没有解决我的问题。我还尝试移动 e2e.ti.com/.../7851.mux_5F00_data.h,it中显示的正确 iocfg 延迟 问题如 vin4a。

那么、如何配置正确的 A_delay 和 G_delay 值?我是否应该根据我们自己设计的电路板进行任何更改?

对这一点的任何见解都将有帮助,抱歉我的英语不好,如果我的任何说法使你感到困惑,只让我 澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    您能否再次通知工厂 TEAN?谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    A_DELAY 和 G_DELAY 采用 IO 时序模式。 例如、在上表中、如果您单击 VIP1_MANUAL1链接、将转至表7-7。 VIP1的手动功能映射、其中列出了在 VIP1_MANUAL1模式下配置的 VIP1引脚对应的 A_DELAY 和 G_DELAY。 不支持其他 A_delay 和 G_delay 值。

    时序值计算根据 AM572x 技术参考手册第18.4.6.1.6节"手动 IO 时序模式"中给出的公式进行。 计算手动 IO 时序模式值后、应将其写入相应的 CFG_x_IN、CFG_x_OUT 和 CFG_x_oen 寄存器。

    强烈建议不要自行计算 IO 时序。 请改用 Pinmux 工具:
    www.ti.com/.../pinmuxtool

    应在 Linux SDK 中的 DTS 文件中设置 pinmux 工具生成的值。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经尝试过使用 pinmux 工具生成的值,该工具与 AM572x SitaraTm处理器器件版本2.0 (SPRS953C)相同,但我的问题仍然存在,您说过在 DTS 文件中设置值,我想知道 mux_data.h 文件更改 I/O 时序或其他 DTS 文件是否更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、可以使用 u-boot/board/ti/am57xx/mux_data.h 文件在相应的 iodelay_cfg_entry 结构中设置 IO 延迟。
    您还可以使用位于 arch/arm/boot/dts/中的内核 dts 文件

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这个问题似乎已经解决了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以单击“This Resolved my Issue (此问题已解决)”按钮?

    此致、
    Yordan