请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
你好。
我在一个项目中发现了这个问题、因此我在 CCS 中创建了一个 SYSBIOS 项目、并尝试从配置文件中添加两个计时器、结果如下:
问题是:Cortex M4是否只有一个定时器? 即使在 M4是唯一运行的内核的情况下,此限制仍然有效?
谢谢您、祝您一切顺利、
Scianni Vincenzo