This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:可用于 M4的计时器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639664/ccs-am5728-timers-available-for-m4

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我在一个项目中发现了这个问题、因此我在 CCS 中创建了一个 SYSBIOS 项目、并尝试从配置文件中添加两个计时器、结果如下:

问题是:Cortex M4是否只有一个定时器? 即使在 M4是唯一运行的内核的情况下,此限制仍然有效?

谢谢您、祝您一切顺利、

Scianni Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scianni、

    您正在使用哪个版本的 SYS/BIOS? 您能否尝试使用文档 ti/BIOS_6_46_05_55/docs/cdoC/ti/sysbios/timers/dmtimer/doc-files/TimerTables.html 中指定的计时器 ID、请参阅 ti.catalog.arm.cortexm4、DRA7XX。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Prova.zipHelloGarrett 先生

    感谢您的支持:我使用的是 AM57xx SDK 版本4.0.0.4中包含的 BIOS 版本6.46.5.55。

    我使用您所指出的文档中包含的计时器 ID 执行了提示、但没有发生任何变化:我附加了一个压缩文件、其中包含显示问题的代码示例。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Scianni Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scianni、

    我可以在您的项目中重现此问题。 您是否能够直接使用 BIOS 用户指南8.3计时器模块中所述的 Timer_create()函数来解决这个问题,而不是使用 cfg 文件来创建计时器?

    timer2 = Timer_create (Timer_any、myIsr、&timerParams、&EB);

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garret 先生。

    感谢您的回答、我已经在使用您建议的解决方法:我的目的是向您报告问题。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Scianni Vincenzo