This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:U-boot menuconfig 错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642972/linux-am5728-u-boot-menuconfig-error

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的 Linux 支持团队:

 

我的客户希望配置 AM572x Linux_SDK 的 u-boot。

他从以下站点获得了源代码。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK

 

当我的客户按如下方式运行"menuconfig"时、他会遇到错误。 [错误日志: e2e.ti.com/.../u_2D00_boot_2D00_config.log]

名称@Ubuntu:~/tisdk/build machine=am57xx-evm bitbake u-boot-ti-staging -c menuconfig

 

您能否建议如何解决此问题?

 

此致、

卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队、

    我正在等待答复。
    请告诉我。

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Menuconfig 当前仅可用于内核和 busybox、如果您的客户需要 u-boot-ti-staging 上的 menuconfig、则需要将其移植。 do _menuconfig 任务是 OE-core/meta/classes/cml1.bbclass 的一部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、
    感谢你的答复。
    我知道 TI SDK 不支持 u-boot 的"menuconfig"。
    我的客户希望从 u-boot 中删除 SATA 驱动程序。
    这就是在 u-boot 上运行"menuconfig"的原因。
    我不确定是否可以从 u-boot 中删除 SATA 驱动程序。
    如果可能、请告诉我如何从 u-boot 中删除 SATA 驱动程序。

    此致
    卡纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们为什么使用 OE 来执行此类工作。 建议他们使用 Processor SDK。