请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
尊敬的 Linux 支持团队:
我的客户希望配置 AM572x Linux_SDK 的 u-boot。
他从以下站点获得了源代码。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK
当我的客户按如下方式运行"menuconfig"时、他会遇到错误。 [错误日志: e2e.ti.com/.../u_2D00_boot_2D00_config.log]
名称@Ubuntu:~/tisdk/build machine=am57xx-evm bitbake u-boot-ti-staging -c menuconfig
您能否建议如何解决此问题?
此致、
卡纳