This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:功率估算

Guru**** 2960040 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651332/dra756-power-estimation

器件型号:DRA756

我们使用 TI 提供的"Vayu_Power_Spreadsheet_v1p5.xlsm"和"VayuResourceLoading_v1p2.xlsx"来估算 DRA756处理器的功率。

对于"VDD_CORE "、我们得到的电流约为2.17A。根据 EVM 设计/PMIC 数据表、VDD_CORE 由 PMIC 的 SMPS 9供电、其额定电流最大为2A

我们在这里看到一个违反、因为 SMPS 9可能不足以满足 VDD_CORE 要求。

我们的设计与 EVM 设计非常相似、我们使用两种 EMIF (具有 ECC 的 EMIF1 512Mx16、EMIF2 512Mx16)。  

我知道 VDD_CORE 与 EMIF 相关。  

我想知道 VDD_CORE 是否还有其他需要满足的东西吗? 此外、EVM 设计中 VDD_CORE 的最大电流估算值是多少?

或者、我在功率估算中会做什么事情吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    我已将您的问题转交给电源专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    只是一次更新-电源专家将在2018年第1周结束之前停止工作、并且可能会延迟响应。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Senthil、
    我假设您所引用的电源拓扑与 SWCU175B 中所示的拓扑类似(从2015年1月起)。
    www.ti.com/.../swcu175b.pdf
    在这种情况下、SMPS7为内核域供电;正确的是、它的电流限制为2A。

    Kevin