This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:由于 USB VID/PID 不良、无法使用 CCS 或诊断实用程序连接到电路板

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639765/ccs-tms320c6713b-can-t-connect-to-board-with-ccs-or-the-diagnostics-utility-due-to-bad-usb-vid-pid

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

我 有几个 TMS320C6713B 板目前正在尝试进行编程、但其中大约一半拒绝连接到 CCS 或6713 DSK 诊断实用程序。

所有连接的主板报告 USB ID 为0C55:6713、而我无法连接的主板报告 USB ID 为0451:9000。

请注意、与电路板是否实际工作无关-这些电路板之前已使用软件的早期版本进行编程并部署到现场、 无论我是否能够连接到它们、它们的所有内部软件诊断仍然正常。

但是、为了更新软件版本、我需要能够通过 CCS 连接到它们以运行固件补丁程序。 在我能够连接的所有 ID 中(ID 为0C55:6713的)、我没有遇到任何问题、但我根本无法对 ID 0451:9000中的任何一个进行编程。

不清楚这只是软件无法识别器件的问题、还是 USB 接口存在更深层次的问题。

如何解决此问题以便可以对其他板进行编程?

我目前正在运行 CCS 3.1.0、我已经尝试查找其他较新版本、但我无法使其中任何版本即使是0C55:6713 板也能正常工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪款 TI SDK? 哪个版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定。 我只是使用电路板随附 CD 上的软件。 (标题“TMS320C6000TmDSP 平台/ Code Composer StudioTmDSK v3.1 IDE”,2005年7月12日,部件号507849-6001A。)
    TMS320C6713 DSK 的光盘上的发行说明显示了从2005年6月开始发行的3.01.0003版。
    Code Composer Studio 报告版本3.1.0、具有集成开发"5.90.0.227 Texas Instruments"、BIOS "CUDA-4.90.02.10"和代码生成工具"v5.1"。

    如果有更新的软件可以解决我的问题、我很乐意使用它、但我根本找不到任何东西。
    我也无法重新编译任何内容-我只能使用二进制文件、而不是源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是随该平台提供的传统 DSP 和传统软件。 该软件由电路板制造商提供、因此请联系电路板制造商获取支持。 如果您有任何特定于器件的问题、我们可以提供帮助。

    此致、
    Rahul