请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6713B 工具/软件:Code Composer Studio
我 有几个 TMS320C6713B 板目前正在尝试进行编程、但其中大约一半拒绝连接到 CCS 或6713 DSK 诊断实用程序。
所有连接的主板报告 USB ID 为0C55:6713、而我无法连接的主板报告 USB ID 为0451:9000。
请注意、与电路板是否实际工作无关-这些电路板之前已使用软件的早期版本进行编程并部署到现场、 无论我是否能够连接到它们、它们的所有内部软件诊断仍然正常。
但是、为了更新软件版本、我需要能够通过 CCS 连接到它们以运行固件补丁程序。 在我能够连接的所有 ID 中(ID 为0C55:6713的)、我没有遇到任何问题、但我根本无法对 ID 0451:9000中的任何一个进行编程。
不清楚这只是软件无法识别器件的问题、还是 USB 接口存在更深层次的问题。
如何解决此问题以便可以对其他板进行编程?
我目前正在运行 CCS 3.1.0、我已经尝试查找其他较新版本、但我无法使其中任何版本即使是0C55:6713 板也能正常工作