请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM572X 工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试在 CCS 中构建 IPC 模块
IPC_3_46_02_04
BIOS_6_46_05_55
XDC_3_32_02_25
该序列
VAR 计划= xdc.useModule('xdc.cfg.Program');
var cfgArgs = Program.build.cfgArgs;
/*配置处理器名称*/
VAR procNameAry = cfgArgs.procnamelist;
给出此错误 行42: TypeError: Cannot read property "procnamelist" from null
因此、对 Program.build.cfgArgs 的引用会弹出一个空值、而不是一个有效的结构
得到解决?