This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM572X:IPC 构建问题

Guru**** 2856640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649871/ccs-tmdsevm572x-ipc-build-issue

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在 CCS 中构建 IPC 模块

IPC_3_46_02_04

BIOS_6_46_05_55

XDC_3_32_02_25

该序列

VAR 计划= xdc.useModule('xdc.cfg.Program');
var cfgArgs = Program.build.cfgArgs;

/*配置处理器名称*/
VAR procNameAry = cfgArgs.procnamelist;

给出此错误  行42: TypeError: Cannot read property "procnamelist" from null

因此、对  Program.build.cfgArgs 的引用会弹出一个空值、而不是一个有效的结构

得到解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您使用的是哪个版本的 CCS?

    在"Project Properties"->"CCS General"->"Products"选项卡下、您的平台设置为什么? 对于 DSP1、它应该是"ti.platforms.evmDRA7XX:dsp1";对于 IPU1、它应该是 ti.platforms.evmDRA7XX:ipu1等

    此外、我们还提供了一个 wiki、其中介绍了将 IPC 添加到现有 CCS 工程中的步骤、这可能对您有所帮助。

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_IPC_on_AM57xx

    最棒的
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我还没有听说过、因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    最棒的
    Sahin