请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6630K2L 各位专家:
我的客户正在使用 TCI6630K2L、他们希望使用一个 TCI6630K2L 板作为1588主器 件来为其他板提供时钟。 作为1588主器件、它应该能够识别诸如 SYNC、REQ、DELA_REQ、PDELAY_REQ、RESP 数据包、 然后在客户端的特定位置添加时间戳。
我查看了相关文档、但未找到相关详细信息、您是否可以帮助检查 TCI6630K2L 是否支持上述功能、以及如何实现?
非常感谢。
BR、
Andy