This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:CAN 6630K2L 用作1588主器件

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642692/tci6630k2l-can-6630k2l-work-as-1588-master

器件型号:TCI6630K2L

各位专家:

我的客户正在使用 TCI6630K2L、他们希望使用一个 TCI6630K2L 板作为1588主器 件来为其他板提供时钟。 作为1588主器件、它应该能够识别诸如 SYNC、REQ、DELA_REQ、PDELAY_REQ、RESP 数据包、 然后在客户端的特定位置添加时间戳。

我查看了相关文档、但未找到相关详细信息、您是否可以帮助检查 TCI6630K2L 是否支持上述功能、以及如何实现?

非常感谢。

BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以帮助我确认问题吗? 客户想知道 K2L 是否可以是1588主器件、在数据包被发送出去时、它是否可以自动将时间戳添加到发送数据包中?
    在我看来、K2L GE 可以为数据包的传输生成时间戳、但时间戳仅供 K2L 自行使用、不会添加到数据包中并一起发送、对吧?
    期待您的回复、谢谢。
    BR、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan