This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:时钟输入未实现失效防护、必须保持在高阻抗状态

Guru**** 2862820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651892/66ak2h14-clock-inputs-are-not-failsafe-and-must-be-held-in-a-high-impedance-state

器件型号:66AK2H14

您好!

"66AK2Hxx 产品说明书(SPRS866G)"的"11.2.1加电排序"中提供了以下说明。

"SYSCLK、ARMCLK、ALTCORECLK、DDR3ACLK、DDR3BCLK、 PASSCLK 和 SRIOSGMICLK 使用 CVDD 作为电源电压。 这些时钟输入不会失效防护、必须保持在高阻抗状态、直到 CVDD 处于有效电压电平。 在 CVDD 有效之前将这些时钟输入驱动为高电平可能会导致器件损坏。 一旦 CVDD 有效、这些时钟的 P 和 N 桥臂可被保持在一个静态状态(高电平和低电平或者低电平和高电平)、直到在该输入上需要一个有效的时钟频率。 为了避免内部振荡、时钟输入应该在 CVDD 出现后不久从高阻抗状态中移除。"

下面的" KeyStone II 器件硬件设计指南(SPRABV0)"的"3.6时钟定序"中进行了说明。

"注意-所有时钟驱动器必须处于高阻抗状态、直到 CVDD (最低)处于有效电平。 CVDD 处于有效电平后、所有时钟输入必须处于活动状态或静态状态。"

 

在 CVDD 为有效电平之前、我的客户很难保持高阻抗状态。 它们将设计时钟信号以满足 数据表"5.1绝对最大额定值"中的 V (I)要求。 他们认为、如果电源保持在 V (I)范围内、器件不会损坏。  

1) 1)在这种情况下、器件是否已损坏?

2) 2)为什么时钟必须处于高阻抗状态? 器件中的晶体管或二极管是否损坏?   

3) 3) TI 过去是否收到过其他人的此类损坏报告?

此致、

Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    请注意、由于假期、答案将会延迟。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohhashi

    输入缓冲器实现没有任何问题。  它们根本不是失效防护-也就是说、它们在电源有效前不能被驱动。  否则、将有电流反馈到器件中、这会影响器件可靠性。  必须满足要求。  许多时钟发生器、例如 EVM 上的时钟发生器、可以将输出驱动器保持在高阻抗状态、直到启动序列中的适当时间。

    我可以提供简化实现的说明。  只要时钟输入是交流耦合的、它们就可以在 CVDD 有效之前被驱动为静态、但它们不能切换。  如果时钟是直流耦合、则不能选择此选项。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM-SAN、

    感谢您的评论。 这是非常有用的信息。

    此致、

    Ohhashi 女士