This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:使用 TMDSEMU560V2STM-U 加载程序时出现问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U, 66AK2H06, TMDSEMU560V2STM-UE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638411/66ak2h06-problem-with-program-loading-using-tmdsemu560v2stm-u

器件型号:66AK2H06
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU560V2STM-UTMDSEMU560V2STM-UE

您好!

我的客户遇到了使用 TMDSEMU560V2STM-U (Blakhawk)将程序加载到连接到66AK2H06的 DDR3时出现错误的问题。
此问题发生在客户的目标板上、他们创建了两个板。

如果 TCLK 被设定为10.368Mhz、它们中的一个电路板能够无故障加载、但是如果 TCLK 为3MHz、则会发生此问题。
另一个板的结果相反、如果 TCLK 为3MHz、则没有问题、但设置为10.368Mhz 会导致问题。

当出现以下问题时,我将显示错误消息:

目标设备:66AK2H06
CCS 版本:v7.3.0
仿真软件包:5.1.450.0

===
严重:C66xx_0:读取长度0x4:(错误-1060 @ 0x64)第0页上0x80057f50处的存储器块时出现故障器件未响应请求。
重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包5.1.450.0)
===

如果使用 TMDSEMU560V2STM-UE (Spectrum Digital)、则无论 TCLK 的设置如何、都不会出现问题。
因此、我认为这是 TMDSEMU560V2STM-U (Blakhawk)本身或其驱动程序软件的问题。
是否有人知道类似的问题或解决方案?


此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您如何初始化电路板? 您使用的是 GEL 文件、TI RTOS 还是裸机初始化?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    故障仿真器是否可用于访问 L2/MSMC? 还是仅适用于 DDR? DDR 是如何在客户电路板上初始化的、是否存在任何不稳定问题? 如果 DDR 以较低的速度运行、它是否有帮助?

    他们是否有任何 TI Keystone I/II EVM 来验证对 DDR 数据的正确访问?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan、Eric、

    感谢你的答复。
    他们正在使用 GEL 文件初始化电路板、我将附加 GEL 文件。
    e2e.ti.com/.../4064.xtcievmk2x.gel

    加载到内部 RAM 时也会出现同样的问题。 我们认为 DDR 运行稳定。
    我将与客户了解 DDR 速度的影响、但我认为它不会产生太大的影响。
    因为已经通过使用 TMDSEMU560V2STM-UE (Spectrum Digital)确认根本没有问题。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我将提供客户的其他信息。
    他们将主板的 DDR3速度从1600 MHz 改为1333 MHz、但出现了问题。

    他们确认、即使使用了 TMDSEMU560V2STM-U (Blakhawk)、EVM 也不会导致问题。
    如果有任何其他特定问题、请指出。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan、Eric、

    我仍期待您对此问题的答复。 我需要你的帮助。

    此致、
    H.U