主题中讨论的其他器件: TMDSEMU560V2STM-U、 TMDSEMU560V2STM-UE
您好!
我的客户遇到了使用 TMDSEMU560V2STM-U (Blakhawk)将程序加载到连接到66AK2H06的 DDR3时出现错误的问题。
此问题发生在客户的目标板上、他们创建了两个板。
如果 TCLK 被设定为10.368Mhz、它们中的一个电路板能够无故障加载、但是如果 TCLK 为3MHz、则会发生此问题。
另一个板的结果相反、如果 TCLK 为3MHz、则没有问题、但设置为10.368Mhz 会导致问题。
当出现以下问题时,我将显示错误消息:
目标设备:66AK2H06
CCS 版本:v7.3.0
仿真软件包:5.1.450.0
===
严重:C66xx_0:读取长度0x4:(错误-1060 @ 0x64)第0页上0x80057f50处的存储器块时出现故障器件未响应请求。
重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包5.1.450.0)
===
如果使用 TMDSEMU560V2STM-UE (Spectrum Digital)、则无论 TCLK 的设置如何、都不会出现问题。
因此、我认为这是 TMDSEMU560V2STM-U (Blakhawk)本身或其驱动程序软件的问题。
是否有人知道类似的问题或解决方案?
此致、
H.U