This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:2D 图形硬件加速

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648128/linux-processor-sdk-am335x-2d-graphics-hardware-acceleration

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:Linux

是否有办法为渲染2D 元素(如梯度和矢量基元元素)启用硬件加速? 在 Sitara am3358 1GHz DDR3 400MHz (带 LCD 480x272)上、我有一个简单的基于 GTK 的窗口、从角落到角落梯度大约需要100ms 才能呈现、这并不可怕、但在更复杂的窗口上会变得烦人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、支持使用 OpenGLES 编程。 请参阅使用梯度的 kmscube 示例-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我已经尝试编译开罗配置文件
    --enable-EGL=yes

    --enable-glesv2
    还有 Weston
    --with-Cairo-glesv2

    但没有看到任何改进。 我是不是缺少什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个处理器 SDK 版本? 我建议您在处理器 SDK 图形软件堆栈上尝试使用图形应用、以便您可以解决图形加速问题与构建设置差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用修改版04.01.00.06 -删除了大多数 QT 库并添加了 GTK 库。 我正在开发 GTK 应用、因此我必须使用开罗来渲染2D 对象。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们不支持 GTK 应用程序/开罗。 您将需要使用 Processor SDK 框架中的工具来调试您的应用。