Other Parts Discussed in Thread: AM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 主题中讨论的其他器件:AM3358
工具/软件:Linux
是否有办法为渲染2D 元素(如梯度和矢量基元元素)启用硬件加速? 在 Sitara am3358 1GHz DDR3 400MHz (带 LCD 480x272)上、我有一个简单的基于 GTK 的窗口、从角落到角落梯度大约需要100ms 才能呈现、这并不可怕、但在更复杂的窗口上会变得烦人。