This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA750:支持 USB/MMC/eMMC 的最大大小

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642981/linux-dra750-maximum-size-support-for-usb-mmc-emmc

器件型号:DRA750

工具/软件:Linux

大家好、

我们正在开发基于处理器 SDK 内核 v4.4的基于 DRA75x 的信息娱乐平台。 我们正在为此设计定制板。 我们想知道我们可以连接到基于 DRA 75x 的电路板的最大存储器大小是多少。  

我发现 Micron 的 eMMC 可以支持高达64GB、但无法找到有关 USB 和 MMC 的更多信息。

请提供您宝贵的意见。

谢谢、

Prabhuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    检查此线程的 MMC 大小:

    请注意、J6 MMC/SD 控制器不处理 exFAT 格式、因此不支持 SDXC。

    我将询问 USB 是否存在任何限制。

    此致、

    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需添加有关 MMC 和 USB 的更多信息、请参阅    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    如果有任何限制、我已将您的问题转交给 USB 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Mariya 和 Yordan 的帮助。

    此致、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、

    您是否正在考虑 USB->USB 记忆棒的使用类型? 不应有任何限制。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的回复。 是的、我正在查看 DRA7x 上的 USB 记忆棒大小限制。 我们计划使用64GB/128GB USB 记忆棒来存储媒体文件。

    谢谢、

    Prabhuraj