请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA750 工具/软件:Linux
大家好、
我们正在开发基于处理器 SDK 内核 v4.4的基于 DRA75x 的信息娱乐平台。 我们正在为此设计定制板。 我们想知道我们可以连接到基于 DRA 75x 的电路板的最大存储器大小是多少。
我发现 Micron 的 eMMC 可以支持高达64GB、但无法找到有关 USB 和 MMC 的更多信息。
请提供您宝贵的意见。
谢谢、
Prabhuraj