请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5535 您好!
在 C5000数据表中:
我看到"通过 MSP430 LaunchPad (未附带)、设计人员可以连接 Code Composer Studio 版本4或 IAR Embedded Workbench 等集成软件环境。 这些免费的 IDE 包括汇编器、连接器、仿真器、源码级调试器和 C 编译器、可帮助开发人员集成新的和定制的音频和语音应用。"
我不确定 IAR 是否免费。 是吗?
谢谢你。
已运行