This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:将 IAR 与 C5000配合使用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/644360/tms320c5535-using-iar-with-c5000

器件型号:TMS320C5535

您好!

在 C5000数据表中:

 我看到"通过 MSP430 LaunchPad (未附带)、设计人员可以连接 Code Composer Studio 版本4或 IAR Embedded Workbench 等集成软件环境。 这些免费的 IDE 包括汇编器、连接器、仿真器、源码级调试器和 C 编译器、可帮助开发人员集成新的和定制的音频和语音应用。"

我不确定 IAR 是否免费。 是吗?

谢谢你。

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它是免费的。 您可以从此处下载:
    www.ti.com/.../iar-kickstart

    但是、在 tms320c5535产品页面中、我不会将 IAR 视为支持的 IDE。您可能需要自行配置。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它看起来不是免费的(只有下载是免费的)。 该链接指向 IAR 网页、其中指出:

    "
    MSP430
    下载免费试用版!
    下载软件
    (版本7.11、
    473.87MB)
    评估许可证完全免费、允许您试用集成开发环境并评估其效率和易用性。 首次启动产品时、系统将要求您注册以获取评估许可证。
    安装后、您可以选择以下评估选项:
    30天时间有限但功能齐全的许可证
    大小受限的 Kickstart 许可、没有任何时间限制
    30天有限时间评估的限制"

    此致、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、你是对的。 在这种情况下、您应该联系 IAR 社区以获得进一步的指令、这是因为 TI 不支持这种方法。

    此致、
    Yordan