This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6674:有关使用以太网2端口的问题

Guru**** 2824375 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TMS320C6674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653053/ccs-tms320c6674-question-about-using-ethernet-2-port

器件型号:TMS320C6674
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

第一个问题
我对 TMS320C6678上的 EMAC 有疑问。
我记得、使用 MCSDK 中的两个以太网端口是一个问题。
升级后的处理器 RTOS SDK 是否解决了此问题?

第二个问题
我们将使用 TMS320C6674制作电路板。
但是、此电路板应使用以太网2端口。
一个端口将以太网 PHY 连接到变压器。
另一个端口直接连接不带 PHY 的 SERDES SGMII。
使用 NDK 时、此配置是否存在任何问题?

NDK 是否可用于没有 PHY 的端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价]升级后的处理器 RTOS SDK 是否解决了此问题?[/报价]
    这应在最新的 RTOS SDK 中解决。

    [报价]使用 NDK 时、此配置是否存在任何问题?
    对此不确定。 IMO 您可能需要修改 NDK。 让 RTOS 团队对此进行详细阐述。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 C6678、Processor SDK RTOS 具有 NIMU 驱动程序。 GbE 具有3个端口(1个主机端口和2个以太网端口)、我们在6678 EVM 上进行了测试。 NIMU 驱动程序仅支持第二个具有 PHY 连接的以太网端口(SGMII 1)、该端口可通过 RJ-45连接到网络。 第一个以太网端口(SGMII 0)连接到 AMC 边缘连接器、NIMU 驱动器不支持这一点。

    NDK 在 NIMU 驱动程序之上运行、它不知道物理端口。 对于两个端口的使用、您需要为两种以太网支持自定义 NIMU 驱动程序、一种支持 PHY、另一种支持 PHY。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    要使用两个以太网端口、请参阅以下 wiki。

    processors.wiki.ti.com/.../NDK,_PA_Resource_Wiki_for_Keystone_Devices

    我还有其他问题。

    EMAC1是否可用于 Core0、而 EMAC0是否可直接用于 Core1?

    谢谢你。