Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TMS320C6674
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6674 Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678、
工具/软件:Code Composer Studio
第一个问题
我对 TMS320C6678上的 EMAC 有疑问。
我记得、使用 MCSDK 中的两个以太网端口是一个问题。
升级后的处理器 RTOS SDK 是否解决了此问题?
第二个问题
我们将使用 TMS320C6674制作电路板。
但是、此电路板应使用以太网2端口。
一个端口将以太网 PHY 连接到变压器。
另一个端口直接连接不带 PHY 的 SERDES SGMII。
使用 NDK 时、此配置是否存在任何问题?
NDK 是否可用于没有 PHY 的端口?