This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:RTP 流的 GStreamer 显示

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651270/am5728-gstreamer-display-of-rtp-stream

您好:

我需要 gstreamer 来实现接受并显示 RTP。

客户端:
我在 PC 中准备了一个数据流 RTP 过程。

服务:
GST-LAUNCH-1.0 udpsrc 地址= 192.168.0.155端口= 5000! 'application/x-rtp、media =(字符串) video、clock- rate =(int) 90000、payload =(int) 96'! rtph264键盘! h264parse! 排队! ducatih264dec! 排队! landwaysink 同步= false

上面的命令我可以显示 h264格式的视频、但我需要的是 gstreamer 来接受通过 RTP 和显示的 ts 流(视频格式 h264、音频格式 AAC)、如何写入流水线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在开始新线程时选择正确的器件/软件。 否则可能无法回答您的主题。

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要在流水线中使用多路信号分离器等元素。
    您可以检查示例 qtdemux:
    gstreamer.freedesktop.org/.../gst-plugins-good-plugins-qtdemux.html

    您可以使用 GST-CHECGS-1.0 | grep "Demux"来检查 gstreamer 中支持哪些多路信号分离器。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您有疑问、请随时重新打开。

    BR
    玛格丽塔