请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好:
我需要 gstreamer 来实现接受并显示 RTP。
客户端:
我在 PC 中准备了一个数据流 RTP 过程。
服务:
GST-LAUNCH-1.0 udpsrc 地址= 192.168.0.155端口= 5000! 'application/x-rtp、media =(字符串) video、clock- rate =(int) 90000、payload =(int) 96'! rtph264键盘! h264parse! 排队! ducatih264dec! 排队! landwaysink 同步= false
上面的命令我可以显示 h264格式的视频、但我需要的是 gstreamer 来接受通过 RTP 和显示的 ts 流(视频格式 h264、音频格式 AAC)、如何写入流水线?