This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:运行 Qt5演示时、GPU 和 CPU 负载

Guru**** 2816495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/646893/linux-processor-sdk-am57x-gpu-and-cpu-load-while-running-qt5-demos

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

在 AM572x EVM 板随附的 SD 卡上、我找到了一组可通过矩阵 GUI 访问的 QT 演示应用。

运行 QT 演示后、CPU 负载为~90%、而 GPU 使用率小于15%(根据 PVScope)。

这是正常的吗? 我希望 CPU 使用率会大大降低。 KMSCube 应用几乎不使用 CPU 作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在以下位置找到可用的处理器 SDK 基准: processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、您能评论一下我在原始帖子中提到的高 CPU 和 GPU 使用率吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、不确定我是否能提供很多帮助。 请分配给 Linux SDK 团队中的某个人。
    此致
    Jian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、与 CPU 相比、GPU 可能需要更多的周期来绘制某些工程图。 您能否列举一些具体的演示、这些演示占用的 GPU 周期多于 CPU 周期、以便我们能够评论您的观察结果是否符合预期?